我们今天能为您提供什么帮助?

Video:瞬时辅助触点GVAE1的安装和使用?

问题描述:
瞬时辅助触点GVAE1的安装和使用。

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

本视频主要介绍GV2瞬时辅助触点GVAE1的安装和使用。

GVAE1既可以当常开触点使用,也可以当常闭触点使用。矩形框圈住常开触点符号标示就是常开触点,其端子号为13/14,把矩形框拉出来翻到背面,圈住常闭触点符号标示就是常闭触点了,其端子号为11/12.将盖子打开,有常开或常闭触点状态的一面朝上,将触点慢慢往里推即可。