我们今天能为您提供什么帮助?

Video:GV2PM热磁断路器介绍

问题描述:
GV2PM热磁断路器介绍

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

本视频主要介绍GV2PM断路器的性能、外观及操作。包括GV2的电压和电流范围说明,GV2可以加装的附件说明,GV2脱扣电流的设置说明,GV2接通和分断位置说明,GV2故障脱扣的模拟以及故障脱扣后的复位操作说明,GV2短路脱扣指示窗口作用说明。