Video:如何进行CVS 400-630 旋转手柄的安装?
问题描述:
如何进行CVS 400-630 旋转手柄的安装。所属产品线:
EasyPact CVS解决方法:
本视频介绍CVS400-630断路器旋转手柄的安装过程。
主要步骤:先复位,再合闸,分闸,松开断路器延伸手柄螺钉,移除延伸手柄,取下前面盖,将旋转手柄底座装在断路器正面,安装固定螺钉,扭矩2Nm,安装旋转手柄头,固定背部螺钉,扭矩1.5Nm,按照柜子深度,截取延长杆。安装完后,注意延长杆与旋转手柄头的卡固。
是否有帮助?


本视频介绍CVS400-630断路器旋转手柄的安装过程。
主要步骤:先复位,再合闸,分闸,松开断路器延伸手柄螺钉,移除延伸手柄,取下前面盖,将旋转手柄底座装在断路器正面,安装固定螺钉,扭矩2Nm,安装旋转手柄头,固定背部螺钉,扭矩1.5Nm,按照柜子深度,截取延长杆。安装完后,注意延长杆与旋转手柄头的卡固。
是否有帮助?