我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何进行NSX 100-250 MN、MX分励欠压线圈的安装?

问题描述:
如何进行NSX 100-250 MN、MX分励欠压线圈的安装。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频介绍NSX100-250断路器分励/欠压线圈的安装过程。

主要步骤:先复位,再合闸,再按红色trip按钮,松开断路器前面盖的螺丝,取下前面盖,稍微把手柄往上拨一点,再将分励/欠压线圈装入。装上线圈以后,注意线圈的接线线径小于等于1.5mm2,扭矩要求1.4Nm。安装前面盖,拧紧螺丝固定。