我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何使用Micrologic 6.2E-M脱扣单元?

问题描述:
如何使用Micrologic 6.2E-M脱扣单元。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频介绍NSX断路器Micrologic 6.2E-M脱扣单元的使用过程。

本脱扣单元包含一个测试孔,用于接口袋电池给脱扣单元供电或者接手持测试仪对脱扣单元进行测试及调试,2个LED灯用于指示脱扣脱扣单元工作状态及过载保护状态,一个微动开关用于锁定/解锁保护定值设置,一块LED显示屏用于显示测量、保护定值,一排5个按键用于操作及设置参数。