我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何使用FDM121柜门显示单元?

问题描述:
如何使用FDM121柜门显示单元。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频介绍NSX断路器FDM121柜门显示单元的使用过程。

本单元尺寸为96×96mm,有2种安装方式:柜门开孔安装和柜门底板安装。柜门开孔安装需要在柜门上开一个92×92mm的方孔,然后直接将本单元卡装于开孔上;柜门底板安装需要在门板上开2个直径为22.5mm的圆孔,再配置安装附件固定。本单元面板上有5个按键,从左到右依次是退出、向下、验证/确定、向上及切换显示模式。