{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何进行EZD100 辅助触点30160的安装和测试?
问题描述:
如何进行EZD100 辅助触点30160的安装和测试。

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

本视频介绍EZD100断路器辅助触点30160的安装过程。

主要步骤:将断路器打到合闸位置,再按红色的trip按钮使断路器脱扣,拧松螺钉,打开前面盖,将辅助触点装入断路器左侧的凹槽内,连好二次线,将前面盖合上,注意前面盖顶部有配合二次出现的缺口。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: