我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何进行EZD100 直接手柄的安装和在手柄上加挂锁?

问题描述:
如何进行EZD100 直接手柄的安装和在手柄上加挂锁

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

本视频介绍EZD100断路器直接旋转手柄的安装过程。

安装步骤:断路器保持在分闸位置,直接将旋转手柄装在断路器前面板上,用4颗螺钉紧固手柄,即安装完成。直接旋转手柄中可抽出锁孔,用于加挂锁,可将断路器锁于分/合闸位置。