Video:如何进行NSX断路器漏电模块的安装及测试?
问题描述:
如何进行NSX断路器漏电模块的安装及测试。所属产品线:
Compact NSX解决方法:
本视频介绍NSX断路器漏电模块的安装步骤和如何进行测试的方法。
先按红色tip按钮使断路器脱扣,然后按下漏电模块的R按钮,拆下漏电模块的连接装置,注意:对于NSX100-250的断路器,漏电模块下口的螺母和断路器下口的螺母需要对调一下。将漏电模块插入断路器下端,拧紧螺丝,拆下漏电模块右侧的封盖,可以将SDV触点装入。装好后,将断路器合闸,给断路器A、C两相供AC220V电,测试漏电模块上的TEST按钮即SDV触点。
是否有帮助?