我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何进行NSX断路器通信电操的安装?

问题描述:
如何进行NSX断路器通信电操的安装。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频介绍NSX断路器通信电操及其相关通信附件的安装步骤。

首先按红色trip按钮使断路器脱扣,拆下前面盖,再安装电操之前,应先将标签贴在电操左边。安装BSCM模块,并接好与脱扣单元的连线,安装NSX接线模块,并接好与BSCM模块的连线。拆下断路器的延伸拨动手柄,手动将电操储能并将电操拨至manu位置,把电操装至断路器正面,拧紧螺丝,连接电操和BSCM的连线,链接电操电源线。安装至此完成。