我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何进行NSX断路器脱扣单元的二次安装?

问题描述:
如何进行NSX断路器脱扣单元的二次安装。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频介绍NSX断路器脱扣单元二次安装的具体步骤和注意事项。

主要步骤:先分闸,后合闸,再按断路器前面板上的红色trip按钮使断路器脱扣。松开螺丝,取下前面盖,对于已经安装过脱扣单元的断路器来说,限力矩螺钉已拧断,此时需要力矩扳手来操作。装好之后盖上前面盖,按断路器下方白色vigi脱扣杆,如果断路器脱扣,那么安装正确。