我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何进行NSX断路器延伸旋转手柄的安装?

问题描述:
如何进行NSX断路器延伸旋转手柄的安装。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频介绍延伸旋转手柄的安装步骤。

将断路器打到分闸位置,拆下延伸拨动手柄,取下前面盖,此时需要把标签贴在手柄底座上。将手柄底座安装在断路器正面,拧紧螺丝,安装延伸杆,安装旋转手柄。注意,用户应根据说明书上的指示为手柄开孔,如果没有卡涩现象,则安装成功。