我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何进行NSX断路器通信套装COM0的安装?

问题描述:
如何进行NSX断路器通信套装COM0的安装。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频介绍通信套装方案COM0“测量、柜门显示”功能相关附件的安装及连接步骤。

先取下前面盖,安装NSX接线,将其安装在OF2的位置,并连接好它与脱扣单元的连线,将NSX接线的RJ-45接头连接到FDM121的网线连接口,给上FDM121的DC24V电源,即可实现测量显示功能。安装完成。