我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何进行NSX断路器通信套装COM1的安装?

问题描述:
如何进行NSX断路器通信套装COM1的安装。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频介绍通信套装方案COM1“遥测、遥调”功能相关附件的安装及连接步骤。取下前面盖,将NSX接线安装在断路器上,再将NSX接线的RJ-45接头接到Modbus模块上,给Modbus模块接上DC24V电源,合上前面盖,即完成安装。