我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何进行NSX断路器通信套装COM2的安装?

问题描述:
如何进行NSX断路器通信套装COM2的安装。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频介绍通信套装方案COM2里相关附件的安装及连接步骤。

对于TMD,MIC2,MA脱扣单元,可实现遥信功能,对于MIC5,MIC6脱扣单元,可实现遥信+遥测+遥调功能。取下前面盖,安装BSCM模块,并将连线连接至脱扣单元,将NSX接线安装在SD位置,并接好NSX接线与BSCM模块的连线,给上NSX接线的DC24V电源,即安装成功。