问题描述:
如何进行NSX断路器通信套装COM3的安装。所属产品线:
Compact NSX解决方法:
本视频介绍通信套装方案COM3“遥测、遥调、柜门显示”功能相关附件的安装及连接步骤。
取下前面盖,将NSX接线安装在断路器的OF2位置,并连接好它与脱扣单元的连接线,将NSX接线的RJ-45接头与FDM121的网络口连接,再将FDM121的另一个网络口与Modbus模块连接,并连接好终端电阻,给上Modbus模块的DC24V电源。安装完成。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
本视频介绍通信套装方案COM3“遥测、遥调、柜门显示”功能相关附件的安装及连接步骤。
取下前面盖,将NSX接线安装在断路器的OF2位置,并连接好它与脱扣单元的连接线,将NSX接线的RJ-45接头与FDM121的网络口连接,再将FDM121的另一个网络口与Modbus模块连接,并连接好终端电阻,给上Modbus模块的DC24V电源。安装完成。
是否有帮助?