我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何进行NSX断路器通信套装COM4的安装?

问题描述:
如何进行NSX断路器通信套装COM4的安装。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频介绍通信套装方案COM4“遥信、遥测、遥调、柜门显示”功能相关附件的安装及连接步骤。

取下前面盖,将BSCM模块安装进断路器,并连接好BSCM模块与脱扣单元的连接线,将NSX接线安装在断路器的SD位置,接好NSX接线与BSCM模块的连线,将NSX接线的RJ-45接头与FDM121的网络口连接,再将FDM121的另一个网络口与Modbus模块连接,并连接好终端电阻,给上Modbus模块的DC24V电源。安装完成。