我们今天能为您提供什么帮助?

Video:NSX拨动手柄断路器固定式锁定设备如何安装及使用?

问题描述:
NSX拨动手柄断路器固定式锁定设备如何安装及使用。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频主要介绍NSX拨动手柄断路器固定式锁定设备安装,需注意安装固定式锁定设备时,NSX100~250需一颗螺丝固定,而NSX400~630需两颗螺丝固定。打开断路器面盖,将标签贴在面盖右侧,以免档住标签。将固定式锁定设备打开到展开状态,将锁定设备固定在左边的螺丝孔上,如将断路器分闸,再合上锁定设备,挂上挂锁,这样就断路器锁定在分闸位置,如将断路器合闸,再合上锁定设备,挂上挂锁,这样就断路器锁定在合闸位置。