我们今天能为您提供什么帮助?

Video:NSX拨动式手柄断路器机械连锁如何安装?

问题描述:
NSX拨动式手柄断路器机械连锁如何安装。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频主要介绍NSX拨动式手柄断路器机械连锁的安装。

需注意安装NSX拨动式手柄断路器机械连锁时,NSX100~250 3P两台断路器间距为35mm,NSX400~630 3P两台断路器间距为45mm,将隔块和联锁机构用螺丝固定在一起,并通过接地端子接地。打开断路器面盖,将标签贴在面盖右侧,以免档住标签。将两台断路器手柄置于分闸位置,再将拔片拔至右边安装左侧断路器固定螺丝,再将拔片拔至左边安装右侧断路器固定螺丝。左右拔动机械联锁几次,如无卡塞证明安装正确,将机械联锁拔片拔至左侧加上挂锁,右侧断路器能合能分,左侧断路器无法合闸,将机械联锁拔片拔至右侧加上挂锁,左侧断路器能合能分,右侧断路器无法合闸,这样就实现了两台断路器二合一的方案。