我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何应用NSX断路器远程设置软件?

问题描述:
如何应用NSX断路器远程设置软件。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频介绍如何应用NSX断路器远程设置软件RSU对断路器的相关参数进行设置。

本软件有5大基本功能: 1.检查脱扣单元的参数设置; 2.检测SDV、SDX、BSCM等模块的输出参数; 3.修改保存参数设置; 4.显示脱扣曲线; 5.对FDM121设置时间。RSU有2种连接方式:1.通过USB;2.通过Modbus模块。