我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何进行MT断路器XF、MX、MN的安装?

问题描述:
如何进行MT断路器XF、MX、MN的安装。

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

本视频介绍如何安装XF、MX、MN线圈。

先将断路器合闸,再分闸,使断路器处于分闸且未储能的状态,对于抽屉式断路器,要把断路器摇到推出位置,取下前面盖,找到位于ON按钮上侧的金属三角架,架上标有XF、MN、MX1/2,将线圈固定上去,接好二次线。安装完成。