我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何进行MT空气断路器本体OFF位置锁的安装?
问题描述:
如何进行MT空气断路器本体OFF位置锁的安装?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

本视频介绍如何安装MT断路器本体OFF位置锁。

对于抽屉式断路器,先把断路器摇到退出位置,合闸,再分闸,使断路器处于分闸未储能的状态。取下断路器前面盖,取下本体OFF位置锁的挡片,将钥匙锁装在锁的托架里。注意,MT的H型断路器可以装2把钥匙锁。将装好钥匙锁的托架固定在断路器上,装回前面盖,安装完成。