Video:如何进行MT断路器位置开关CD、CE、CT的安装?
问题描述:
如何进行MT断路器位置开关CD、CE、CT的安装。所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
本视频介绍如何安装MT断路器的CD、CE、CT位置开关。
首先将断路器摇到退出位置,合闸再分闸,使断路器处于分闸未储能的状态,对于N型断路器,最多可以安装3个CE、2个CD和1个CT,对于H型的断路器,最多可以安装CE、CD、CT各3个,每台抽屉式断路器上标配了CE、CD、CT驱动器各一个,每个驱动器最多可驱动3个触点。将触点安装在相应位置的驱动器上,安装完成。
是否有帮助?