我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:MT Micrologic P空气断路器控制单元的功能概述?
问题描述:
MT Micrologic P空气断路器控制单元的功能概述?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

本视频介绍MT断路器的Mic P型控制单元功能概述。

MT断路器都装有可在现场更换的Micrologic控制单元,控制单元用于对电源回路和负载的保护。可提供电流,电压,频率,功率和电量的测量。Micrologic 5.0 P, 6.0 P和7.0 P 控制单元为设备提供了供电连续性和电网管理的功能。