我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何进行MT空气断路器Micrologic P控制单元的设定?
问题描述:
如何进行MT空气断路器Micrologic P控制单元的设定?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

本视频介绍MT断路器的Mic P型控制单元如何进行设定。

拨盘用来设置Micrologic P型控制单元过载、短路保护,接地故障和漏电保护的保护阈值和脱扣延时。如果达到设定值,保护功能将按预设延时使断路器脱扣。面板上的按键用来对过载,短路保护,接地故障和漏电保护的脱扣阈值和延时时间进行微调。最初的设定值为拨盘的设定值,并且拨盘的设定值为最大值。