FA322947
FA322947
我们今天能为您提供什么帮助?
蓝韵系列全屏蔽电视插能否跟机顶盒配合使用?电视插与机顶盒之间如何连接?
所属产品线:
Turqo蓝韵系列
解决方法:
机顶盒的作用是看数字或高清电视,而全屏蔽电视插座的带宽更宽,并有效阻止信号干扰。使用全屏蔽的电视插并配合机顶盒使用会使收看效果更好。接线时机顶盒的插头插到宽频电视插座上,机顶盒的信号输出端接到电视机。
首次发布日期:
2017/8/16
修订日期:
2017/8/16
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Turqo蓝韵系列
探索更多
范围:
Turqo蓝韵系列