我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何进行MT空气断路器Micrologic P控制单元的保护设定?

问题描述:
如何进行MT空气断路器Micrologic P控制单元的保护设定?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

本视频介绍MT断路器的Mic P型控制单元如何进行保护设定。

P型控制单元分为3种,5.0P、6.0P、和7.0P,可以实现选择性保护,包括:过载长延时保护、短路短延时保护、短路瞬时保护、接地故障保护和漏电保护。可以直接通过控制单元面板上的按键来进行保护设置。