我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何进行MT空气断路器Micrologic P控制单元的计量?
问题描述:
如何进行MT空气断路器Micrologic P控制单元的计量?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

本视频介绍MT断路器的Mic P型控制单元如何计量。

只有测量的相 (1, 2, 3) 和中性线电流显示在主屏上,中性线电流在“中性线CT”设为外部或内部后显示;相电压在System 类型设为 3相,4 线制后显示,通过电压给控制单元供电时,至少需要两相有电压 (100V至690V);为了确保功率和功率因数测量是可靠的,首先必须在“历史记录,维护和设定”菜单里设定功率的符号习惯。