我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何进行IHP的假期编程?

问题描述:
如何进行IHP的假期编程。

所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件

解决方法:

IHP如何进行假期编程。按menu键进入第一级菜单,按+,-键在菜单中切换,进入手动设置菜单,按OK键进入,选择通道1,定时器菜单,按OK键进入,可以强制使某一个通道在特定时间段内打开或者闭合。

假期编程菜单,按OK键进入后,可以使某一个通道在特定时期打开或闭合,设定为从某一天的某一时刻开始,到另一天的某一时刻结束;随机菜单,可以马上开始一个随机输出状态。

进入假期编程菜单,按+键选择操作方式OFF,选择起始时间,设定为1月1日0点开始,按OK键确定,设定结束时间,设定为1月4日0点结束,按OK键确定,完成假期编程。