Video:如何进行IHP的脉冲编程?
问题描述:
如何进行IHP的脉冲编程。所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件解决方法:
IHP如何进行脉冲编程。按menu键进入第一级菜单,按+,-键在菜单中切换,选择编程菜单,按OK键进入,进入新程序菜单,选择输出类型脉冲输出,选择通道,这里选择通道2,选择操作类型,这里设置为ON,设置脉冲输出时间,上午9点10分3秒,按OK键确认。
设置脉冲输出延时时间,设定为50分钟零5秒,按OK键确认,设置星期,设置为星期一,按OK键确认;
屏幕上出现闪动的COPY字样,按OK键复制,屏幕下方箭头指向星期二,按OK键即可复制到星期二,依次类推,分别复制到星期三到星期五,当6的上方出现箭头时按+键2次,屏幕上出现SAVE字样,按OK键保存,按menu键返回主菜单,可以看到屏幕上方脉冲输出沿的显示,完成设置。
是否有帮助?