我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何进行IHP的强制模式操作?
问题描述:
如何进行IHP的强制模式操作。

所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件

解决方法:

IHP如何进行强制模式操作。强制模式是把触点状态强制为与当前状态相反的状态,例如,当前通道1为断开状态,通道2为接通状态,同时按+,-键小于2秒钟,可以强制使1通道接通,再次同时按+,-键小于2秒钟,可以接触强制模式,同时按+,OK键小于2秒钟,可以强制使2通道断开,再次同时按+,OK键小于2秒钟,可以解除强制模式,同时按+,-键大于2秒钟,可以强制使1通道永久接通,再次同时按+,-键大于2秒钟,可以使1通道永久断开,再次按+,-键小于2秒钟,可以解除强制模式,同时按+,OK键大于2秒钟,可以使2通道永久断开,再次同时按+,OK键大于2秒钟,可以使2通道永久接通,再次按+,OK键小于2秒钟,可以解除强制模式。