我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何使用IH18mm24小时机械式定时开关?

问题描述:
如何使用IH18mm24小时机械式定时开关。

所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件

解决方法:

IH18mm24小时机械式定时开关的使用。1端子和2端子为主触点接口,用于接需要控制的负载,N和L端子为电源接口,分别接零线和火线。

打开面盖,由蓝色拨扭组成的转盘用来确定自动状态下触点动作的时间和状态,拨扭在左边说明此时段触点处于打开状态,拨扭在右边说明此时段触点处于闭合状态,每个蓝色拨扭代表15分钟,最多可以对96个时段进行编程。黑色指针用来指示当前时间,三位置选择开关用来手动控制触点状态,或将IH置于自动状态。

将3位置开关达到下方I位置,此时主触点强制接通,将其打到上方O位置,此时主触点强制断开,打到中间位置,IH处于自动状态,主触点将安装蓝色转盘确定的程序进行动作。下面距离说明如何将主触点设定为早上9点接通,下午6点断开。

首先将三位置开关打到中间AUTO位置,然后按照箭头所指的方向拨动蓝色转盘,将9点到18点的蓝色拨扭打到右边,将其余时间的蓝色拨扭打到左边,当前时间为早上8点30分,按照黑色指针的方向拨动蓝色转盘,对准当前时间,接通电源,此时蓝色拨扭在左边,触点为断开状态,30分钟后蓝色拨扭在右边,触点为闭合状态(视频中试验接有指示灯,可以通过指示灯状态判断触点状态),试验完成。