我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何使用IH54mm24小时两通道机械式定时开关?

问题描述:
如何使用IH54mm24小时两通道机械式定时开关。

所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件

解决方法:

IH54mm24小时两通道机械式定时开关的使用。可以对2个通道进行控制,其中1,2,3端子控制通道1,2为公共端,1为常闭点,3为常开点,4、5、6端子控制通道2,7和8端子为电源接口,分别接火线和零线。

打开面盖,绿红白三种彩色插片用来控制触点状态,绿色插片控制通道1,红色插片控制通道2,白色插片可同时控制2个通道,此型号时控开关配有4个绿色插片,4个红色插片,以及2个白色插片。

蓝色和红色手动开关用来手动控制或者在彩色卡片的带动下控制触点状态,蓝色开关控制通道1,红色开关控制通道2,手动开关中间的缝隙用来指示触点当前状态,当指向条状符号时代表此时常闭点闭合,当指向点状符号时代表此时常开点闭合,将绿色指示灯接入通道1的常开触点,红色指示灯接入通道2的常闭触点,逆时针转动蓝色开关,绿色指示灯在手动开关指示点状符号时点亮,顺时针转动红色开关,红色指示灯在手动开关指向条状符号时点亮。

时间转盘用来显示时间,外圈指示小时,最小刻度为半小时,内圈指示分钟,最小刻度为5分钟,黑色箭头指示当前时间,最外圈为彩色插片插槽,它随着时间转盘转动而带动彩色插片动作,插槽的最小刻度为15分钟,两片插片间的最小间隔为30分钟。

下面举例说明,通道1早上9点接通,通道2下午2点接通,两路通道在晚上7点同时断开。将需要用通道1,2的控制的负载分别接在通道1的2,3和通道2的5,6常开点,常开点2,3用来控制绿色指示灯,常开点5,6用来控制红色指示灯。将绿色插片插到9点时间,将红色插片插到14点时间,将白色插片插到19点时间,当前时间为早上8点,转动时间转盘,按照黑色箭头所指的方向对准当前时间,早上8点时两路通道应都为断开状态,调整手动开关位置,对准当前时间触点的正确状态,由于两路通道使用的都是常开点,因此手动开关应对准条形符号,设定完成,接通电源,转动时间转盘模拟定时开关的运行,当转动到9点时,绿色灯亮,当转动到14点时,红色指示灯亮,转动到19点时,两指示灯均熄灭,说明主触点可以按照设定程序正常动作,试验完成。