Video:ITM功能介绍???
问题描述:
ITM功能介绍。所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件解决方法:
介绍ITM时控开关的功能。ITM是时控开关中功能最强大的一种,可进行时间编程,延时控制和计数,可同时控制1-4个独立通道的开闭。
左上方的L,N端子是输入电源端子,AC230V;
上方1-6个端子是ITM的输入端,可外接开关,按钮等;
下方的C1-C4为4个独立的AC230V 10A的输出通道。左侧液晶屏可进行显示,menu键可进入主菜单进行设置,OK键用于确认,四个方向键用于浏览信息,下方+,-键用来调整时间日期等。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。