问题描述:
如何对ITM进行脉冲编程。所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件解决方法:
脉冲编程。接通ITM电源,按menu键进入编程主界面,进入编程菜单,输入初始密码111,进入新编加入程序,选择通道1,选择脉冲编程,设置在17点40分4秒的脉冲,按OK键确认,提示是否需要进行其他脉冲编程,选择no,返回主菜单。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
脉冲编程。接通ITM电源,按menu键进入编程主界面,进入编程菜单,输入初始密码111,进入新编加入程序,选择通道1,选择脉冲编程,设置在17点40分4秒的脉冲,按OK键确认,提示是否需要进行其他脉冲编程,选择no,返回主菜单。
是否有帮助?