我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何对ITM进行条件输入?

问题描述:
如何对ITM进行条件输入。

所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件

解决方法:

条件输入。接通ITM电源,按menu键进入编程主界面,进入编程菜单,输入初始密码111,进入新编加入程序,选择通道1,选择周编程,设置起始时间为0点,极数时间为23点,按OK键复制,提示是否设置其他时间范围,选择no,要求输入条件有效的端子号,选择YES,设定输入1有效,选择次要条件输入,选择YES,设定输入2有效,退出,返回主菜单。输入1得电,有效(C1变为ON),输入2得电与不得电均不影响通道C1的状态;输入1不得电,输入2得电,有效。