Video:如何对ITM进行触点延时闭合及断开?
问题描述:
如何对ITM进行触点延时闭合及断开。所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件解决方法:
触点延时闭合及断开。接通ITM电源,按menu键进入编程主界面,进入编程菜单,输入初始密码111,进入新编加入程序,选择通道1,设定延时闭合,设定5s延时,输入1得电,设定有效时间范围,0点开始,23点结束,按OK键确认;
通道2设定延时断开(类似上述设置),设定5s延时,输入1失电,有效时间0点到23点,按OK键确认。测试,输入1得电,通道2瞬时闭合,通道1延时5s闭合,输入1失电,通道1瞬时断开,通道2延时5s断开。
是否有帮助?