Video:如何进行iC65断路器1P+N漏电附件的安装?
问题描述:
如何进行iC65断路器1P+N漏电附件的安装。所属产品线:
Acti 9 小型断路器解决方法:
iC65 1P+N漏电附件安装。iC65 1P+N漏电附件可以与iC65 1P 或者2P断路器拼装,其中断路器额定电流小于等于40A,可拼装40A,63A两种规格漏电附件,大于40A断路器只能拼装63A漏电附件。
将断路器手柄至于OFF分闸位置,揭掉断路器右侧的塑料片,将漏电附件的手柄至于合闸位置,将漏电附件凸出的接线端子插入到断路器对应的接线孔内,将漏电附件左侧的针轴插入到断路器右侧的孔内,进行卡装,按下黄色卡扣,将漏电附件底部红色部分推入到黄色卡扣内,拧紧断路器出线。
是否有帮助?