问题描述:
iMNV的功能及如何接线。所属产品线:
iC65解决方法:
本视频主要介绍iMNV的功能及接线,iMNV检测相电压。
欠电压范围是55~160V,小于55V时iMNV不动作,过电压是280V 正负5%,将断路器左侧封堵物取下,iMNV手柄打到分闸,将iMNV上端卡扣与断路器上端卡好,再逆时针方向将下端卡扣与断路器卡好,iMNV接线需从断路器下口取,因为从下口取不影响合闸,如从上口取如出现过压有可能烧坏线圈。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
本视频主要介绍iMNV的功能及接线,iMNV检测相电压。
欠电压范围是55~160V,小于55V时iMNV不动作,过电压是280V 正负5%,将断路器左侧封堵物取下,iMNV手柄打到分闸,将iMNV上端卡扣与断路器上端卡好,再逆时针方向将下端卡扣与断路器卡好,iMNV接线需从断路器下口取,因为从下口取不影响合闸,如从上口取如出现过压有可能烧坏线圈。
是否有帮助?