我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何进行iC65断路器4P漏电附件的安装?

问题描述:
如何进行iC65断路器4P漏电附件的安装。

所属产品线:
iC65

解决方法:

iC65 4P漏电附件安装。将断路器手柄至于OFF分闸位置,揭掉断路器右侧的塑料片,将漏电附件的手柄至于合闸位置,将漏电附件的接线端子对准插入到断路器出线侧的接线孔内,将漏电附件左侧的针轴插入到断路器右侧的孔内,进行卡装,按下黄色卡扣,将漏电附件底部红色部分推入黄色卡扣内,拧紧断路器出线侧接线螺钉,小于等于25A,力矩为2Nm,大于25A,力矩为3.5Nm,盖好漏电附件的挡板。