我们今天能为您提供什么帮助?

Video:iC65断路器插拔式底座的介绍?

问题描述:
iC65断路器插拔式底座的介绍。

所属产品线:
iC65

解决方法:

插拔式底座使用介绍。iC65插拔式底座是单极的,只用于1PiC65,对于2P,3P,4PiC65断路器需要与2P,3P,4P插拔式底座配合使用,底座不可与漏电附件和电气附件配合使用,可以与63A以下iID配合使用。

将插拔式底座卡装在导轨上,打开上下两个黄色盖板,拧紧进出两侧导线,力矩为3Nm;

将导电齿按照规定方向接在断路器上下接线端子上,并用螺丝拧紧固定,1-25A,力矩为2Nm,32-63A的力矩为3,5Nm,确定断路器上下黄色卡夹按到位,断路器手柄至于OFF分闸位置;

将断路器卡装在插拔式底座上,盖好黄色盖板即可。注意安装iID时需要将黄色卡夹凸出断路器的部分剪掉。