我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:RCA不同接线模式及功能的介绍?
问题描述:
RCA不同接线模式及功能的介绍?

所属产品线:
RCA

解决方法:

本视频介绍RCA 模式1和模式3的测试,L,N端子接上AC220V的电,在模式1下分别对Y1本地持续信号,Y2本地脉冲信号,Y3中央持续信号接线并操作,Y1导通则断路器合闸,断开则断路器分闸;

发送一个Y2脉冲控制信号过来后,断路器合闸,再发送一个Y2脉冲信号,断路器分闸;

Y3用于PLC中央通讯,对断路器进行操作,从而测试断路器合分闸动作情况,后到命令优先;

模式3下,Y1接线的状态即是否得电,决定了Y3操作功能是否有效,此时Y2,Y3皆为持续信号控制断路器合分闸。