我们今天能为您提供什么帮助?

Video:RCA功能的演示介绍

问题描述:
RCA功能的演示。

所属产品线:
RCA

解决方法:

本视频介绍RCA 模式1和模式3的操作。

模式1下有Y1持续信号,Y1持续信号状态为1时,断路器合闸,状态为0时,断路器分闸;

Y2为脉冲信号,当Y2状态翻转1次,断路器合闸,当Y2状态再翻转1次,断路器合闸,即断路器状态随Y2脉冲信号0或者1状态变化而变化;

Y3中央控制信号为PLC中央控制信号,对断路器的操作,后到命令优先;模式3下,Y1的状态决定Y3是否有效,此时Y2,Y3皆为持续信号控制断路器合分闸。