我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ARA不同接线模式及功能的介绍?

问题描述:
ARA不同接线模式及功能的介绍。

所属产品线:
ARA

解决方法:

本视频介绍ARA产品功能与接线,功能1为断路器脱扣后自动重合闸;功能2Wie本产品可用于无人值守控制。

可以配挂锁进行权限或者安全控制,以及4种不同的重合闸程序,分别为程序1,1次重合闸,TA重合闸前延时60s,TB检测时间6min,重合闸尝试次数1次;

程序2,3次重合闸,TA重合闸前延时60s,3min,3minTB检测时间2min,6min,6min;

程序3,5次重合闸,TA重合闸前延时60s,3min,3min,3min,3minTB检测时间2min,6min,6min,6min,6min,程序4,5次重合闸,TA重合闸前延时。