我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Reflex ic60不同接线模式及功能的介绍?

问题描述:
Reflex ic60不同接线模式及功能的介绍。

所属产品线:
Reflex iC60

解决方法:

本视频介绍Reflex iC60H集成控制断路器的详细介绍,包括电路保护功能包括过载和短路,跳闸后重新推动手柄进行复位,Y1本地持续信号,Y2本地脉冲信号,Y3中央持续信号,3个接线端子的功能以及不同的接线方法导致不同功能的实现,操作界面解释,带TI24接口的产品中24V,Y3,OFF,O/C,0V端子与PLC连接的接线,通过PLC的控制命令对控制器进行操作,同时可以和smartlink智能接口单元做对接实现通讯功能,不带TI24接口的控制器无法通讯。