Video:如何使用Reflex iC60H进行集成控制断路器?
问题描述:
如何使用Reflex iC60H进行集成控制断路器?所属产品线:
Reflex iC60解决方法:
本视频介绍Reflex iC60H集成控制断路器的3种不同模式下的功能。
模式1下,Y1为本地持续信号Y2为本地脉冲信号Y3为中央持续信号;
模式2下,Y1导通即为1时,用于禁用Y2本地脉冲信号,Y2,Y3功能不变;
模式3下,Y1断开即为0时,用于禁用Y3中央持续信号,Y2,Y3功能不变;各个功能之间的切换操作,锁定功能的操作,Y1,Y2,Y3接线的功能定义,以及其它各个端子接线含义
是否有帮助?