我们今天能为您提供什么帮助?

Video:iTL 脉冲继电器的外观及功能是什么?

问题描述:
iTL 脉冲继电器的外观及功能是什么。

所属产品线:
iTL

解决方法:

本视频主要介绍iTL 脉冲继电器的外观及功能,正面I O黑色手柄是直接和优先的手动控制,此手柄位置可作为机械指示,右侧auto,OFF选择开关,正常应打到auto,在维修操作时,可断开远程控制,黄色卡夹用来安装附件。

通过时序图可知,当选择开关打到auto时,可以通过按钮使主触点状态发生转换,当选择开关打到OFF,脉冲操作不起作用。