我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:iTL脉冲继电器分布控制附件 iATL4 有什么功能?
问题描述:
iTL脉冲继电器分布控制附件 iATL4 有什么功能。

所属产品线:
iTL

解决方法:

本视频主要介绍iTL脉冲继电器分布控制附件 iATL4 的功能,iATL4通过黄色卡夹在两个 iTL脉冲继电器之间安装,对两条电路分步控制,iATL4四个端子A1通过按钮接火线,A2接零线,1直接接火线,2接右侧iTL主触点A1,两侧iTL A2分别接零线。

操作循环:第1个脉冲 - iTL 1 关闭, iTL 2 打开;第2个脉冲 - iTL 1 打开, iTL 2 关闭第;3个脉冲 - iTL 1 和 2 关闭; 第4个脉冲 - iTL 1 和 2 打开 ;第5个脉冲 - iTL 1 关闭, iTL 2 打开, 等等