我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:iCT接触器控制附件的功能 iACTc是什么?
问题描述:
iCT接触器控制附件的功能 iACTc是什么。

所属产品线:
iCT

解决方法:

本视频主要介绍iCT接触器控制附件的功能 iACTc,脉冲/持续信号控制附件 iACTc通过黄色卡夹安装在 iCT左侧(16A iCT需通过导线将接触器线圈A1与附件上的S1短接,A2与附件上的S2短接,其它电流规格通黄色卡夹连接即可),连接此附件的接触器可以由两类命令控制:

脉冲命令用于本地控制 (输入T),持续信号命令用于集中控制 (输入X),最后接收到的命令具有优先权,供电回路断开后:< 1 s: 保持初始状态,≥5 s: 复位,手动作用于X或T即重新启动,最小脉冲持续时间: 250 ms。