Video:IC2000光敏开关的使用?
问题描述:
IC2000光敏开关的使用。所属产品线:
IC 照明控制元件解决方法:
本视频介绍IC2000前面板式产品的功能介绍,前面板式IC2000用于室内如配电箱,而墙装式IC2000用于室外安装的。
首先是TEST的测试功能,包括按下测试按钮强制通电,观察指示灯变化以检查测试是否正常,接线端子L,N,2,3,4,5各个端子的接线介绍,如何模拟阴雨天气下的实验,即将亮度值设定在15LUX通过遮挡传感器测试触点动作情况,观测指示灯的动作情况以及如何正确接线,接线的要求,产品的设置方法。
是否有帮助?